This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594133A-Q1功率计算工具

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62875-Q1, TPS62873, TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304597/tps6594-q1-tps6594133a-q1-power-calculation-tool

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62873-Q1、TPS62875-Q1 、TPS62873

您好、先生!

您是否有以下功耗计算工具(例如 Excel 或其他格式)? 如果是、您能否与我们分享、我想利用它们来评估电源设计作为参考?

  1. TPS62873-Q1
  2. TPS62875-Q1
  3. TPS6594133A-Q1

此致

辛西娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cynthia:

    没有专门用于 TPS6594133A 的功耗计算工具。 但是、PMIC 效率估算器可用于计算降压转换器的预期性能。 '133A 采用2+1+1相配置、4.4MHz 和强制 PWM 模式:

    https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool

    请为 TPS62873和 TPS62875器件创建单独的帖子。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将为  TPS62873和 TPS62875器件创建另一个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    对于 TDA4AL 应用、这种模式"133A 选择4.4MHz、和强制 PWM 模式"是可以的? 如果选择2.2M、对 PMIC 效率评估有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    另一个问题是、根据 TPS6594x-Q1数据表、LDO 1、LDO2、LDO3电流容量是500mA、但在 PDN-7F 中、为什么 LDO2标记为165mA? 这让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TDA4AL 应用程序,此模式"133A select 4.4MHz,and forced PWM"可以吗? 如果选择2.2M、对 PMIC 效率评估有何影响?

    '133A 配置有4.4MHz FPWM 模式。 更改为2.2MHz 将需要新的 NVM 或定制器件型号。  

    另一个问题、根据 TPS6594x-Q1数据表、LDO 1、LDO2、LDO3电流容量为500mA、但在 PDN-7F 中、为什么要为 LDO2标记165mA? 这让我感到困惑。

    这似乎是图中的一个拼写错误。 500mA 是 LDO2的容量。 165mA 可能表示 PDN 在该电源轨上的预期最大电流拉取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 165mA 可能表示 PDN 在该电源轨上的预期最大电流拉取。 "、 我是否能够理解 J721S2 PDN-3F 解决方案的 LDO2最大输出电流是165mA、如果该电源轨超过 165mA、LDO2将损坏?  

    但我仍然无法理解、这来自165mA? 如何定义165mA 到 LDO2的这个值? 与 TPS6594x 数据表参数有何区别?  在 NVM 中是否为 TPS6593133A LDO2设置了特定的电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、当我使用 https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool时、旁路 LDO2输出无法选择3.3V、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 165mA 可能表示 PDN 在该电源轨上的预期最大电流拉取。 "、 我是否能够理解 J721S2 PDN-3F 解决方案的 LDO2最大输出电流是165mA、如果该电源轨超过 165mA、LDO2将损坏?  

    但我仍然无法理解、这来自165mA? 如何定义165mA 到 LDO2的这个值? 与 TPS6594x 数据表参数有何区别?  在 NVM 中是否为 TPS6593133A LDO2设置了特定的电流值?

    [/报价]

    PMIC LDO2可配置为 LDO 或旁路负载开关。 当 TPD6594133A 由 VCCA 上的3.3V 电源供电时、它会自动将 LDO2配置为负载开关。 当由5V 电压供电时、该稳压器用作 LDO。 作为一款 LDO、它可以在保持直流精度规格的同时提供高达500mA 的电流。 电流限制为700mA 至1800mA、具体取决于模式、温度和输入/输出组合。  

    如果 LDO2超过165mA 值、它不会被损坏。 我认为方框图中的165mA 有一个拼写错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题,当我使用 https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool 时,通过传递 LDO2输出无法选择3.3V,原因是什么?

    当配置为 LDO 时、LDO2的压降电压为300mV。 当输入设置为3.3V 时、该工具不会让您选择高于3V 的输出。  

    对于具有3.3V 输入的 TPS6594133A、LDO2是负载开关。 最大功率损耗可使用数据表中的旁路电阻进行估算。  

    ...