This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:MODE 引脚电阻器设置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304411/tps56c215-mode-pin-resistor-setting

器件型号:TPS56C215

您好!  

我对 TPS56C215 MODE 引脚电阻器设置有疑问。  

根据数据表、当我设定 FCCM、ILIM、1200kHz 模式时、RM_H 为180k、RM_L 为51k。  

但是、当我使用 WEBENCH 电源设计器设置相同的模式时、它在数据表中使用不同的值。  

请告诉我这是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您告诉我们。 请遵循表7-3中的数据表建议。 我将其分配给 WEBENCH 团队、他可以了解一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hong Jieun:

    我们将针对器件更正 WEBENCH 模型、并在 TI.com 上提供更新后回复您。

    此致

    沙欣