This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:充电 IC 的推荐选择

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25720, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304866/bq25720-recommended-selection-of-charging-ics

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25730、BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 团队:

我们有两个需要快速充电的项目、我们需要确定选择哪种充电 IC、具体细节如下:

项目1:

1)电池为三节并联锂电池,标准电压为3.7V , 满电电压 为4.2V , 电池容量约为16.5Ah ;

2) 快充电流需要确保至少5V/5A、充电 IC 的温升在最大充电电流下要尽可能小;

3) 需要支持电池内部电阻跟踪和电池 EOL 信息反馈;

4) 需要支持 NTC;

项目2:

 电池为三节串联 四节并联锂电池,标准电压  为11.1V,充满电电压为12.6V,  电池容量约为22Ah;

2)  快充电流需要确保至少为15V/5A、充电 IC 的温升在最大充电电流下要尽可能小;

3) 需要支持电池内部电阻跟踪和电池 EOL 信息反馈;

4) 需要支持 NTC;

此外、这两个项目都需要在系统端使用电量监测计。

对于这两种应用、我们计划使用 BQ25720或 BQ25730作为快速充电 IC、而电量监测计 计划使用 BQ40Z50-R2。  

我们 想知道 此选择是否合适、或者您对这些应用有更好的建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    不错的选择! 适用于快速充电 IC 的 BQ25720或 BQ25730以及适用于电量监测计的 BQ40Z50-R2。 这就是典型的智能电池系统所使用的。 您还需要 MSP430 MCU 作为嵌入式控制器、它与充电器和监测计通信。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的答复。 我们将认真考虑您的建议。

    此致、