This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2028:BQxxx 存储器仅用于电池充电器?

Guru**** 2430010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304536/bq2028-bqxxx-memory-is-for-only-battery-charger

器件型号:BQ2028

您好

我找到此应用手册。

https://www.ti.com/lit/ml/slat160/slat160.pdf

这方面有 FRAM 存储器产品。

我想该产品(BQ20xx)用于电池充电器。

因此、我想知道为什么有 FRAM 系列。

BQF00xx 专门用于一般用途? 不仅适用于电池充电器。

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    BQ202x 基于 EPROM 存储器、后者是一种一次性可编程存储器(OTP)。 换句话说、一旦初始位从1变为0、就无法改回。 这非常适合需要小型存储器件、只需从器件读取来标识连接的器件的应用。

    BQF 基于支持读写的 FRAM 而构建。  此外、BQF 还具有更高的存储器(8kbit、20kbit、64kbit)、可用于可能需要存储或更新识别信息、跟踪数据、校准数据、制造信息和兼容性设置的各种应用。 因此非常适合电缆、电器、医疗耗材、电池和 PCB 跟踪。

    此致、

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart、您好!

    感谢您的信息。

    我了解

    BQ202x :无法通用,因为 OTP 内存。

    BQFxxx:可用于一般用途,因为 FRAM 内存更高。

    此致、

    GR