This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SEP:波特图电路

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1111EVM-CVAL, TPS7H1111-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305713/tps7h1111-sep-circuit-for-bode-plots

器件型号:TPS7H1111-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H1111EVM-CVAL

你好。 TPS7H1111EVM-CVAL 板的电压输出和 OUTS 引脚之间具有一个51 Ω 电阻器、用于波特图测量。 TPS7H1111数据表(第8.3.8节)规定、在标称运行期间、任何此类电阻器都应替换为0 Ω 分流器。 您能否确认这是必需的、而不是在标称运行期间将电阻器留在原位? 如果是这种情况、我在评估板上看到的结果将会受到51欧姆电阻器的影响、对于其他测量、我应该将其替换为0欧姆吗?

使用两个具有电流共享的并联 TPS7H1111-SEP 器件时、在进行波特图测量时、是否还需要考虑任何其他注意事项、或者仅 在每个器件的 OUT 和 OUT 之间使用电阻器分别对每个器件进行测量是足够的?

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们建议在不收集波特图时移除注入电阻或替换为0欧姆分流器的主要原因是它会向输出中引入噪声。 该器件的设计、测试和表征目的是在标称运行期间 OUT 到 OUT 之间没有电阻器、 因此使用此配置进行测试通常也是一种良好的做法。

    我们尚未收集任何物理数据来将并行器件波特图与在同等的每器件条件下运行的单个器件的波特图进行比较、因此我无法做出任何结论性声明、但您测试单个器件以确认稳定性的想法似乎可行。 我们专注于定义和确保单个器件的稳定性、并期望该器件扩展到并行器件。 您还可以执行并行配置的负载阶跃作为完整性检查、这将易于设置。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    好的、这很清楚。 非常感谢您的帮助。

    大卫