This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730在几乎充满电时、充电异常并突然下降至0。

Guru**** 2525070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305691/bq25730-bq25730-when-it-is-almost-full-the-charging-is-abnormal-and-suddenly-drops-to-0

器件型号:BQ25730

您好

并对 BQ25730进行客户测试。 电池为2S、完全充电电压为8.8V、最大充电电流为5A。

使用 Battery Management Studio V 1.3.124进行充电测试。

设置项目:充电电流:5A。 最大充电电压:8800mV。 当电池在没有电源的情况下快速充电时、充电电流可达到5A 的设定值。 当电池电压达到大约8.6V 时、充电突然终止。

此时、寄存器值:Charger Status 仍显示快速充电状态。

对于充电器、VSYS 和 Vbat 都为8.8V。 拔下充电器后、Vbat 和 Vsys 仅为大约8.55V。

请提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否描述一下您的示波器布线问题? 什么情况出现异常、什么情况突然下降至0? 您是指充电电流吗?

    即使在充电终止后、充电状态寄存器也会显示为快速充电。 它们是否使用真实电池或模拟电池(例如:KEPCO)进行测试? 在实际电池中、您应该会看到充电电流从5A 的快速充电电流逐渐降至0。

    此致、

    穆尼尔