This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQStudio 异常电压读数

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ76930, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303289/ev2400-bqstudio-anomalous-voltage-readings

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350-R1ABQ76930

我们在8节电池组中使用了 BQ78350-R1A 和 BQ76930。 在24V 到33V 的电压范围内充电和放电时、有时会出现电压尖峰或突降至48V 或低至20V。 但是、单节电池的电压不会出现任何极端电压、我们提供并联对数的外部设备也不会出现这种情况。 我们为 EV2400使用最新的 V0.32和最新版本的 BQStudio 1.3.124。 我们每秒大约记录两次。 我们并不认为这些电压尖峰是真实的、因为单个电池电压的总和看不到同时(或永远)出现的任何波动。 字符外电压值不仅仅是电压值的总和。 虽然我们仅使用8个单元进行读取、但即使是被忽略的单元(9-15)也没有异常读数、更不用说那些将相加至48V 或20V 的单元。 虽然我们在写入日志文件时仍收到错误、但在接近异常电压读取时间的任何地方都不会发生此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curt、您好!

    您能否共享您要引用的日志文件?

    如果您使用 BQStudio 每500ms 记录一次、则可能会导致通信问题。 所有决策都以1秒的间隔做出、因此1秒应该是最快的记录时间、但通常建议使用4秒来防止任何通信中断。 EV2400使用 HID 驱动程序、因此无法通过 USB 以高采样率进行通信。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件如下: e2e.ti.com/.../Overnight-high-low-tide_2C00_-1p_2C00_-339pm_2C00_-12-Dec-23.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curt、您好!

    这看起来是由于通信误差、很可能是由于快速采样:

     

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3p-charge-and-discharge-filtered_2C00_-921am_2C00_-19-Dec-23.xlsx

    这显然是不正确的、因为文件记录错误并不与电压读数尖峰同时发生。 即使您在建议的每4秒取样一次、您仍能获得异常读数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curt、您好!

    您是正确的、看起来通信显示了高压读数成功。 电量监测计本身实际上不会读取电压、我会确保与 AFE 的所有硬件连接都是安全的、没有任何东西可以错误地触碰。

    我不知道有任何已知问题会导致监测计侧出现杂散电压读数。

    此致、

    怀亚特·凯勒