This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:睡眠模式下的电流消耗

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304757/bq40z50-current-consumption-in-sleep-mode

器件型号:BQ40Z50

你好  

您能否告诉我所附屏幕截图中预期的睡眠电流或者我的配置是否有问题。  

我看到重复尖峰的电流超过每1秒500uA、而且如果器件在一段时间内处于睡眠模式、这些尖峰的形状也会发生变化并变得更宽(请参阅第三张图片)

这是 BAT 引脚上的内联电流测量值、该器件配置为在睡眠模式下每20秒读取一次电压、每60秒读取一次电流。

谢谢  

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否告诉我该器件是在 bq40z50EVM 中还是在定制 PCB 中实现?

    此外、您能否发送此电量监测计的.gg 文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    属于定制 PCB

    附加的.gg 文件

    此致

    伊恩

    e2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我收到了外界委员会关于这一问题的消息、这是电量监测计的正常行为。 数据表中的睡眠电流规格是随时间推移的平均值、而不是电流的峰值测量值。 关于电流测量范围的扩大、可能是由于监测计进行 OCV 测量而发生的。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    感谢您的回复

    这实际上没有意义、因为我的仪器显示窄尖峰的平均电流随时间变化的情况为117uA、较宽(OCV)尖峰的平均电流为144uA。

    监测计已长时间休眠、电流下降从未减少过。

    这远远超出数据表52/75uA 的说明、

    是否可以采取任何措施来进一步降低此电流消耗?

    谢谢

    伊恩

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我相信、通过增加"睡眠:电压时间和睡眠:当前时间"可以降低电流、因此器件从睡眠模式唤醒的时间减少测量次数。 不过、如果长时间休眠、这可能会略微影响电量监测精度。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺