This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:器件功能

Guru**** 2612455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295107/bq40z50-r1-function-of-device

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、

客户对  BQ40Z50-R1的功能有疑问。

您能给出答案或评论吗?

  1. 是否可以读取电池信息? (序列号、产品编号、生产日期)
  2. 是否可以输出寿命总充电量?
  3. 是否可以设置充电计数的限制数?
  4. 是否可以估算充电完成时间?
  5. 是否可以定期发出充电信号?

如果您有任何问题、请告诉我。

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    1-可通过中列出的 SBS 命令访问器件信息 第13款 TRM



    TRM 中列出了所有寿命参数、但我认为对于基于电流的参数、它仅提供以下报告。 我认为监测计不会具体报告充电数量的使用寿命。  

    寿命 电流 最大充电电流
    寿命 电流 最大放电电流
    寿命 电流 最大平均 Dsg 电流


    监测计将报告周期计数、基本上会跟踪电荷数量。 周期数是指电池充满电和完全放电。 客户可以查看其周期数。

    3 -否、但用户可以根据周期数实现自己的逻辑。

    3-是、通过查看报告的在充电期间从空电到满电所经历的时间。

    4-我想这更多的是一个充电器问题、但从电量监测计的角度来看、用户可以通过切换 PRES 引脚来控制 FET、从而在需要时允许并阻断充电电流。 有关详细信息、请参阅 TRM 中的 PRES 引脚部分。  


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Couso:

    谢谢您的帮助。

    关于 Q3、您能否更具体地告诉我们"自己的周期数"?

    是否就像 MCU 读取0x17 CycleCount ()并设置阈值一样?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    每次设置 VCT 标志时、用户都可以使 MCU 侧的变量递增、也可以读取周期计数。

    我认为跟踪 VCT 标志或 FC 标志更有效、因为它会告知何时充满电。 一个完整周期(充电和放电)后、周期计数将递增。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Couso:

    感谢您提供有用的信息。

    我可以问您其他问题吗?

    6.设备如何计算 RunToEmpty()? (测量电流和估算时间?)

    7. 意外重置寿命参数的具体风险有哪些?  

    8.是否可以输出电池阻抗值?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    6.设备将使用测量的电流()计算 RunToEmpty()。 请记住、当输入信号为高电平时、 最大无符号整型值 理想的充电值。 固件将在放电期间更新正确的 RunToEmpty ()。 我建议仅在读取该值时 放电 。  

    支持 线程

    7.寿命参数是用于调试器件故障的有用信息。 此数据主要用于设备在现场且用户无法记录的情况。

    8.电量监测计在每个放电周期后更新闪存中的电阻表。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Couso:

    感谢您的支持。

    让我修改 Q7。  客户担心重置寿命数据。 他们应该关心什么? (例如、过度放电? 依此类推)

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    Reset ()与 寿命数据 Reset ()不同

    重置()
    重要的是、在充电或放电时、电量监测计不会复位。 但是、放电期间最重要的是。 当电量监测计复位时、电量监测计使用 DOD_AT_EOC、而不是实际 DOD0 (放电电电流深度)来更新容量值、例如 FCC、RM。 如果这些报告的值中的任何一个下降、则 SOC 可能会发生跳变。

    SOC = RM/FCC

    寿命数据重置()
    电量监测计所做的是消除所有寿命数据、并将其保存在数据闪存中。 此复位还将清除 LT_TEST_EN 如果在制造状态寄存器中启用。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Couso:

    客户担心生命周期数据会被意外删除的风险。
    他们应该注意什么?

    谢谢。
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    擦除寿命数据的唯一问题是、用户将不知道永久失效的历史记录、可能也不知道上次保存的数据。  

    寿命数据用于进行故障分析。  

    此致、
    何塞·库索