This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:通过软件将开关频率降压1、2和放大器;3从17、6MHz 更改为8、8MHz

Guru**** 2392505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305793/lp87745-q1-change-of-switching-frequency-buck-1-2-3-from-17-6mhz-to-8-8mhz-by-software

器件型号:LP87745-Q1

您好!

我们使用 LP877451A1RXVRQ1、其开关频率为17、6MHz 由 OTP 设置。

是否可以通过软件将开关频率更改为8、8 MHz、

或者我们需要新的 OTP 版本?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    是的、您需要具有8.8 MHz 开关频率(FSW)的新 OTP 版本。 FSW 不能通过器件上的 SW 更改。

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦