This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62867:软启动时间

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618, TPS62867, TPS62816-Q1, TPS62870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304662/tps62867-soft-start-time

器件型号:TPS62867
主题中讨论的其他器件: TPS62816-Q1TPS62870、TPS54618

您好、TI!

TPS62867可以禁用 tDelay 和快速斜升吗?

我想在 EN 为高电平时更快地打开电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、这是不可能的。  您的启动时间要求是什么?  您是否需要支持6A 负载?

    其他启动速度更快的6A 器件是 TPS62816-Q1和 TPS62870。   

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求是0.5ms 可以在 EN 被置为有效后完成斜升。

    对 TI 的解决方案有什么建议吗?

    我将查看这两个器件的启动时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们分享您对 SS 时间的需求。

    TPS62816-Q1和 TPS54618具有更快的启动速度。  这些功能中的任何一种是否适合您的应用?

    克里斯