请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好、TI 专家!
我使用的是适用于 BMS 板的 BQ76952。 但我发现 电芯1在 3V 和30°C 下的误差高达10mV、而电芯10仅为1mV。 我的 BMS 板需要电压误差在3V 和30°C 下小于3mV。
我注意到 BQ76952支持 VADC 增益和误差校准、是否必须校准生产线中的每个电芯? 您是否有后校准版本 BQ76952、以便我不需要电路板校准。
我希望得到您的建议。