This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:配合使用 bq34z100EVM 与 USB 接口适配器2006

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304341/bq34z100evm-using-the-bq34z100evm-with-the-usb-interface-adapter-2006

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO、BQ34Z100

大家好!

我想知道能否使用 USB 接口适配器2006 (SLLU093)与 bq34z100EVM 通信。
这样可行吗?


如果不能、除了获得相当昂贵的 EV2300/EV2400接口、是否还可以与 bq34z100EVM 进行通信?

在此提前感谢、此致、

古斯塔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustavo、

    您可以使用任何支持 I2C 的微控制器与 EVM 进行通信。 但是、您不能使用 EV2400以外的微控制器与 bqstudio 进行交互。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您对此进行澄清。

    同时,我得出结论,使用 BQ34z100只是因为它可以驱动 LED 而不是另一个量表,如 BQ27441就像在步行区驾驶法拉利车;)

    所以、我想我会尝试更简单的 方法、并用 MCU 驱动 LED。 此外、BQ34z100无论如何都需要与 MCU 通信、因此 我真的没有得到更好的结果 。

    有趣的是、 电源部分的大小是它必须馈送的部分的两倍... ;)

    谨 致问候、

    古斯塔沃