TPS610993在输入电压为0.7V~5.5V 时应获得3.0V 的输出电压、但在以下电路配置中、当 VBAT 被打开时、输出电压在极少数情况下变为5.5V。 (系统将会上传原理图并稍后与您取得联系。 主要条件如下。)
・输入电压:大约 3.0V (因为这是电池、所以大约为2.7~3.3V)
・μ A 输入稳定电流:大约 0.6 mA
・μ V 输出电压:3.0V
・μ H 电感:1.0μH
・μ F 输入电容器:10μF
・μ F 输出电容器:10μF 和+10μF
请告诉我为什么会发生这种现象。
另外、请介绍一下对策。
此外、我没有时间审查电路设计和布局设计、所以我想知道是否可以采取措施、比如尽可能改变外围电路的常数。
此致、
M. Tomizawa