This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如果将 BQ40Z80设置为紧急关断模式、是否可以将关断引脚(PIN17)配置为内部上拉?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304299/bq40z80-if-setting-bq40z80-to-emergency-shutdown-mode-can-shutdown-pin-pin17-be-configured-to-pull-high-internally

器件型号:BQ40Z80

您好!

出于某些目的、我可以将 PIN17配置为紧急关断引脚。 为了实现我的目标、我希望引脚为高电平? 我有一些问题。

1.此引脚是否可以配置为上拉电阻?

2.从 BQ40Z80的 TRM 来看、要触发 EMSHUTDOWN/唤醒功能、该引脚需要进行从高到低的电平转换。 我是对吗?

3.此引脚上的低电平到高电平的移位是否也会触发模式变化?

此致

陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.我认为此引脚已经是高电平有效、因此我认为当设置为关断状态时、无需将其拉至高电平。

    2.这是正确的。

    3.我不相信低到高的转变会触发模式改变。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺