This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299进入突发模式和睡眠状态的负载电流大小?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305005/tps61299-at-how-much-load-curent-does-tps61299-enter-burst-mode-and-sleep-status

器件型号:TPS61299

大家好、

1. TPS61299在多大的负载电流条件下进入突发模式和睡眠状态?  

2.可否知道 TPS61299在猝发模式和睡眠状态下的流耗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 山本,

    我取决于输入电压和输出电压。 通常为6mA~10mA。 根据基准测试、3.6V IN 和5V 输出、贪睡输入阈值为6mA。

    关于功耗、这很难说、因为效率会随负载而变化。 您可以参考效率图、3.6V-5V 转换进行计算、注意负载电流低于6mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的中三:

    谢谢你的答复。 当输入电压为1.55V、输出电压为3.3V 时、打盹进入阈值的情况如何? 还是阈值的6mA?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto:

    对于1.55V 到3.3V 的转换,阈值也是关于6mA。