This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:栅极启动问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301741/lm5069-gate-start-up-issue

器件型号:LM5069

您好!

我的电路板上的 LM5069负载开关有问题。

问题在于 Load SW 应在某个定义点启用 N-MOS 的栅极、但遗憾的是、未发生。 相反、我在 N-MOS 栅极观察到一个奇怪的行为。 LM5069开始以恒定频率切换 N-MOS 栅极。

在继续讨论此问题之前、我将介绍我的电气系统要求:

  1. 输入电压范围- 9V 至36V。 额定电压12V 。 这也是 LM5069的输入电压、
  2. 输出电流(通过 N-MOS)–最大6.7A
  3. 欠压–低=11.2V、高=11.6V
  4. 过压–低=36V、高=40V

下面是我的电路板上的 LM5069的原理图:

方案要素的详细信息(随附 LM5069设计计算器及所有相关参数):

 LM5069_LM5069 Design_Calculator_REV_C.xlsx

  1. RSNS–R175为10m Ω
  2. 对于所需的 UV 值、如下所述、我使用了以下电阻器:
    1. R1=19.1k Ω–R416
    2. R2=5.49k Ω–R418
  3. 输出电容:COUT=150uF+100uF。 总 Cout 250 μ F (基于 LM5069 DS–350uF 的最大允许输出电容)
  4. 选定的热插拔 FET (N-MOS)- DMT6005LPS-13 (Q4) 。 FET 参数(随附 DS):
    1. RDS (on)≈5m Ω
    2. VDS = 60V
    3. ID = 125A
  5. Ctimer=220nF (C579)、对于 Tfault=10.35msec
  6. Rpwr=93.1k Ω(R431)、用于74.5W PLIM
  7. 系统启动条件:
    1. 负载启动阈值–6V
    2. 启动负载电流- 0.5A

根据这些参数、所选元件似乎符合我的设计要求。

布局基于 TI 建议:

因此、我应该会看到以下图:

但实际情况却大不相同。 除了将栅极引脚上升到23.6V、LM5069开始以 UVLO 锯齿信号(时间周期为870微秒)切换栅极引脚。

   

如果我将 VIN 增加到13V 左右、LM5069开始按预期工作。

为了稳定工作点、我尝试同时更改 Ctimer 和 Rpwr 值以增加/减少故障时间和目标 PLIM、但这些更改无效。

请参阅随附的包含所有设计参数的设计计算器(以绿色阴影单元格输入)。 如下所述、最大电流约为6.7A、但在启动条件下、电流在13V 下低于0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们。 非常感谢您如此详细地解释了问题描述。  

    看看下面的波形、当您施加非常接近 UVLO 阈值的输入电压时、栅极引脚似乎在切换。 这是因为该器件进入了 UVLO 滞环。 有两种解决方法。

    1) 1)在 UVLO 引脚和 GND 之间放置一个100nF 陶瓷电容器。  

    2) 2)按照 数据表中的9.2.1.2.6 "设置欠压和过压阈值"部分、增加迟滞频带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢你。

    我已经在 UVLO 和 GND 之间添加了一个100nF 电容器、并增加了迟滞、如下所示:

    遗憾的是、这尚未解决问题。 虽然它确实解决了 UVLO 引脚上的振铃现象、但现在我观察到其他异常现象。

    有时、UVLO 引脚上的电压会达到大约10V (由于电路板上具有分配电阻器、该情况不会发生)。 我怀疑 LM5069正在将电流推至 R2 (?)。

    在某些情况下、甚至是电压分布电阻器也烧坏了。 根据我的设计、R1和 R2上的最大功耗不应超过5mW (VIN=20V 时)、所以我不明白发生这种现象的原因。

    请找到随附的快照和简短视频。

    UVLO 引脚上的电压 具有干扰性。

    Video_2D00_1.mp4

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yakavo、

    这两个电路(您提到忽略这些电路)是否组装在您的电路板上? 如果 VIN 干净且稳定、那么 UVLO 的电压会产生如此多的纹波、我对此感到吃惊。  

    100nF 陶瓷电容器是否连接在 R418之间?  UVLO 电压上仍有这些纹波?