This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:电感替代

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305433/tps61169-inductor-substitution

器件型号:TPS61169

TPS61169数据表中包含 推荐的电感器、这让我觉得类似的电感器可能是不适用的原因吗? 具体来说、我不容易获得推荐的电感器、因此我想知道是否有任何理由不使用 TDK VLS6045EX-100M?

- 10 µH, ±20%

-3.4安

- 3.9A 饱和度

- 47m Ω  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    建议的电感器并不是唯一的选择。 您可以改用类似的组件。

    Br

    帕特里克