This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:PG 不能正常运转并提示输出异常。

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305529/tps552892-q1-pg-does-not-work-properly-and-prompts-that-the-output-is-abnormal

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552892

嗨、团队,

当客户验证了电路板后、TPS552892启动电压有一个向下脉冲、电压值低于额定电压的90%、但未触发 PG 功能。 请帮助检查、谢谢!
绿色:PG 信号

黄色:TPS552892输出电压

验证将在另一个电路板上触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    正如我在电子邮件中回复的、PG 阈值电压也有变化。 如有任何其他问题、请告诉我。

    BRS、

    布莱斯