This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:器件设置在复位后丢失、自主模式

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303157/tps23882b-device-setting-get-lost-after-reset-autonomous-mode

器件型号:TPS23882B

您好、Im 使用 TPS23882B1并带有两个评估板:  

TPS23882B1EVM-008  

升压-PSEMTHR8-097

通过跳线 J5 (2P-15W)选择自主模式。

但 只有在工程视图中进行一些手动设置后、PSE 驱动程序 TPS23882B1才能检测到其他 PD 器件。

电源重置后、所有设置恢复为默认值...仅自主模式保持不变、但所有端口均关闭、检测/分类也关闭。

如何将这些设置写入 TPS23882B1以保存它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这个器件用于是独立器件、并且当选择了引脚52时、此器件应该能够运行。 该器件使用内置于 ROM 中的默认映像。 因此、不会保存主机设置的任何设置。 每次启动设备时、都需要重写设置的这些设置。

    如果跳线 J5设置为2P-15W、器件应该为端口供电。 您能否确认此端口已开启?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:
    感谢您的答复。 跳线 J5 (2P-15W)已连接。 我在该电阻器和 GND 之间测得的电阻为124千欧。

    但如果我在 TPS2388x 中读取寄存器状态(电源复位后),它似乎是未连接或悬空的。

    寄存器:

    0x12 = 0x00

    0x14 = 0x00

    0x29 = 0x00

    如何解决该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我身边升级:
    我试着使用另一个器件执行同样的操作(它不是评估板、而是我自己的方案、这些方案来自这个电动汽车。 板)

    减价后:  

    0x12 = 0xFFFF–正常

    0x14 = 0x00 -仍然错误

    0x29 = 0x3333

    重新启动后、检测仍然不起作用。 如果我手动切换检测/分类..它显示已连接/未连接设备为 R LOW。 此时仅连接端口3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    用于连接到 PSE 的 PD 是什么?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    PD 器件为 AS1138。

    上述问题(R 测量错误)是由我的错误原理图引起的。 我漏掉了22V 齐纳二极管在15K 电阻器和每个通道的 LED 二极管...所以 PSE 正确测量了这个15K 电阻值:-)

    但现在、检测/澄清事件在复位后仍不会自动运行...

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    此处提供了几项内容:

    1.从屏幕截图可以看出、您没有加载 SRAM。 为确保正常运行、必须加载 SRAM。 有关如何正确加载 SRAM、请参阅此应用手册。 如果使用 GUI、请参阅 加载 SRAM 的用户指南。 可以在 mysecure 文件夹中找到最新的 SRAM 版本 v14。

    2.在上面加载 SRAM 可能会解决问题,但您似乎是在自动模式下操作。 从屏幕截图中可以看出端口已打开并正在进行检测和分类、还有其他问题吗?

    此致、

    布兰登