Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100
TPS281C100数据表:SLVSH72错误
在第6.7节中的表中、TDR 高达45 us、Ton 高达40 us、因此 TDR 比 Ton 长。
另一方面、在图7-2中、TDR 始终短于 TON。
请告诉我正确的规格。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100
TPS281C100数据表:SLVSH72错误
在第6.7节中的表中、TDR 高达45 us、Ton 高达40 us、因此 TDR 比 Ton 长。
另一方面、在图7-2中、TDR 始终短于 TON。
请告诉我正确的规格。
尊敬的 Yohei-San:
很抱歉耽误你的时间。 我 查看了数据、发现指定的范围过于保守。 由于数据未在生产环境中进行测试、因此是从仿真中获取的。 通过仿真、我们可以预计 TDR 的最大值为24us。 对于给定的器件、TDR 应该始终短于 ton、这是正确的。 为了避免在下一个修订版本中产生混乱、我们将更新数据表。
对于 fMAX、我们删除了它的规格、因为它很大程度上取决于工作条件、例如环境温度和负载电流。 我们在 EVM 内部使用25摄氏度的环境温度、2kHz 的开关频率和2.2A 的电流对 TPS281C100进行了测试、并观察到温升< 15摄氏度。
希望这些信息对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。 谢谢!
此致、
一市