This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:提高电池充电速率

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25790, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302678/bq25792-increase-battery-charging-rate

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQSTUDIO

您好、TI!

我正在使用 BQ25792、并想提高电池充电速率、 以便使我的电池能够快速充电。 您能否建议我在驱动器和器件树侧哪个参数负责快速充电。
我保持了2S 配置、并将 ILIMZ 电压保持为最大值。

我 增加了  2A 至3A 的 ICHG  在我的 设备树中:  

   电池:电池{
   兼容="简单电池";
       恒定充电电流最大微安=<300000>;  
       恒定充电电压最大微伏=<4352000>;   
       预充电电流微安=<180000>;  
       充电-期限-电流-微安=<180000>;  
       };


  充电器@6B{       
             兼容="ti、bq25790";
             REG =<0x6b>;
             Monitored-battery =<&bat>;
             ti、watchdog-timeout-ms =<40000>;

 

             input-volte-limit-microvoltage =<4500000>;  
             输入电流限制微安=<2400000>;   
      };

您能不能建议对相同的驱动程序代码所做的其他更改。  

谢谢。此致、
A·阿比内特


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    如果是 V (BAT)<SYSMIN、无论充电电流寄存器设置如何、充电电流都会限制为2A。  在测试时、V (BAT)是否低于 SYSMIN? 如果不是、状态寄存器和故障寄存器会报告什么情况?  充电器是处于 IINDPM、VINDPM 还是 TREG 中?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的  Vbat = 3.98V VSYS 为4.6V

    我的 充电电流限制 设置为 3A 如上面的器件树中所述、在处于充电状态时、Vbat 值增加、但充电器类型 涓流 应该是 快速充电 但是。 我的 IINDPM 值为3A、 VINDPM 为4.5V。

    如以下截屏所示:

    谢谢。此致、
    阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    您能否提供 REG0x1B - REG0x27中的状态和标志寄存器的值?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reg0x1B:15

    REG0x27:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我不清楚。  我需要从 Reg0x1B 到 REG0x27的所有寄存器。  但0x1B 不报告 IINDPM 或 VINDPM。  另外、如果您可以启用 ADC 并提供寄存器0x31至0x3F、则将告诉我充电器可以看到的电压和流动的电流。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    以下是我的上述寄存器地址的读数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我根据发送的寄存器值 输入到 BQSTUDIO 中、发现:

    这表明电源不正常。 在 VAC2上没有明显改善。  电源正常说明如下:

    ••施加 IPOORSRC (典型30 mA)电流时、检测到良好输入源 VVBUS < VVBUS_OVP 阈值 VVBUS > VPOORSRC (典型值为3.4V)(不是糟糕的电源)

    此外、预充电和涓流计时器已过期。

    这些寄存器值与您的 ADC 读数相矛盾、因为有电流按照0x31/32和0x33/0x34流动。 但 VBUS 为5V、但 VAC1和 VAC2的读数为19V?   此外、寄存器0x3B-0x3C 是3.74mV 的电池电压吗?  您能否提供不进行转换的十六进制寄存器值?   

    此致、

    杰夫