This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289用于-3.6V 和-12V 负输出

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, TPS55289, TPS63700, LM25088, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304196/tps55289-tps55289-for-negative-output--3-6v-and--12v

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS63700LM25088、LM5088

我有一个项目需要设计负输出 DC/DC。 输入电压为5V、输出电压为-3.6V 和-12V、可通过不同的电阻器进行选择。 到目前为止、我只发现 TPS55289可以满足我的规格要求。 我想知道是否可以将 TPS55289用于负输出电压? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的联系。

    TPS55289不适用于负输出电压。 如果您适合使用 TPS63700、请查看这款 DC-DC 逆变器。

    www.ti.com/.../TPS63700

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

     感谢您的答复。 然而、TPS63700的输出电流仅为360mA。 我需要租用1A。 还有其他建议吗?  

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

     我用  WEBENCHRegistered 电源设计  工具来搜索并找到 LM25088降压转换器。 我可以用于负输出设计吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、TPS63700不适合1A 输出电流。

    您可以使用降压转换器生成负输出电压。 请发布有关反相降压/升压转换器的新主题、包括降压转换器(例如 TPS62933)、以便降压团队可以为您的应用推荐合适的器件。 您可以在下面找到相关的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvafh1

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 已在 LM5088/LM25088中发布另一个新主题、但无人回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    专家们将在24小时内回复您。 专家来自不同时区、请等待回复。

    BRS、

    布莱斯