This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:PoE 变压器-需要替代器件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23755EVM-894
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293391/tps23755-poe-transformer---alternative-part-required

器件型号:TPS23755

这是我第一次处理 PoE 设计。 我决定在第一个设计中使用 TPS23755、但随着我继续绘制电路并选择所需的元件、很遗憾我不得不意识到我无法从设计中使用的 LinkCom "LDT0950-50"获取 PoE 变压器的样片。

我试图找到替换部件、但我找到的两个部件规格不完全相同。
 -) Wuerth Electronics:部件号:7491199112
 -)线艺;POE13P-12L

电感值的参数不同- 127µH 而非150µH

匝数比也不同为2:1:1、而不是2.25和2.57。

我能说的是、我的设计不需要输出电压正好为12V。 本设计允许输出电压在9V 至14V 范围内。 但是、对于用于为 TPS23755供电的辅助绕组、不同的匝数比不会产生影响。

您能否给我一些提示、说明我可以使用 TPS23755进行哪些操作、而您无法从参考设计访问您的变压器?

希望你能帮我。
此致
约翰·特费尔哈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann

    感谢您联系我们。 我们将在2-5个工作日内回复您。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Johann

    感谢您的耐心等待。

    我相信您正在使用 TPS23755来设计反激式转换器。 TPS23755EVM-894中的原始变压器是 LDT0950-50、其匝数比 Pri:SEC:AUX 为2.57:1:1.14。

    由于在 TPS23755中采用闭环电流模式 Vout 调节控制、因此匝数比通常不会影响输出电压、并且它处于适当的范围内。 电感也会增大。  

    POE13P-12L 和 7491199112都应在此处工作。

    一个问题是、如果有两个变压器有利于进行初级侧调节:

    -初级侧调节需要 AUX 绕组与变压器中的 SEC 有良好的耦合

    -你需要调整分压电阻器考虑到 SEC : AUX 是从1:1.14到1:1 : 1

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Johann

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请考虑或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂