This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:电感器选择

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304405/ucc28051-inductor-selection

器件型号:UCC28051

尊敬的:您好、我想查询 数据表第18页8.2.2.1节中的入职选择。    在本例中、整个交流线路周期的最大平均输入功率是多少?  您如何计算/确定它?

此致

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第8.2.1节给出了各种应用的设计规格。

    此设计的最大负载效率目标为0.9。

    利用此信息、您可以按如下方式计算 Pin。

    引脚= Pout/效率= 100W/0.9 = 111.11W

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的开关响应。  

    关于计算8.2.2.1电感器选择上的电感器值、 开关频率是多少 应该使用的运算放大器。 我知道开关频率是根据工作模式自动确定的、例如第7.4.1节中所述的 CCM、DCM。 从这个意义上讲、您如何选择用于计算第8.2.2.1节中电感器选择的开关频率。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的开关响应。  

    关于计算8.2.2.1电感器选择上的电感器值、 开关频率是多少 应该使用的运算放大器。 我知道开关频率是根据工作模式自动确定的、例如第7.4.1节中所述的 CCM、DCM。 从这个意义上讲、您如何选择用于计算第8.2.2.1节中电感器选择的开关频率。  

    我是否需要使用5kHz 的最低开关频率?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为5kHz 太慢了。  这个频率的典型目标值为25至50kHz。  我看到过使用25kHz 或50kHz 设计来选择此电感器。  两种方法都可行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。