This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:需要精度详细信息

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305046/bq76920-accuracy-details-needed

器件型号:BQ76920

大家好、  

我的一个客户在12V BMS 开发中使用了 BQ76920。 为了固定电芯电压校准限值、需要 BQ ADC 不准确度值。

 

详细信息应包括:

生命开始(BOL)

焊接引起的漂移

AFE 中的漂移

EOL 漂移

您能帮助了解详细信息吗?  

此致、
纳温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    遗憾的是、我们没有有关这些器件特性的规格。 我们只有数据表上提供的规格。

    此致、

    马克斯·韦博肯