This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100学习

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303609/bq33100-bq33100-learning

器件型号:BQ33100

戒律:

关于详细的学习过程,为了我好理解,请帮我以下问题:

1.充电至 V learn Max
:V Learn Max 的值是 BQ33100中设置的默认值、或者 V Learn Max 是我们的产品设计值、则为 Q1 μ A。
示例:我们采用5个串联2.7V 超级电容连接、V learn Max 应该是5*2.7=13.5V?
我们的系统工作电压范围设置为:6,11.5V~V learn Max 应为11.5V ?)。

我们需要查看是否必须保留引脚11 CHGLVL0或引脚12 CHGLVL1来调整电压。

2.使用恒流负载放电至当前充电电压的最小电压,并在内部记录电压和时间
Q2:问题与 Q1相同,但与"最低电压"有关,我们的系统工作电压范围设为:6~11.5V,最小电压应为6V ?

感谢您的友好帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V learn Max 应设置为电容器的最大充电水平、而不是您的应用。

    该监测计将放电至 您定义的充电电压阈值中的最低值、以便了解 ESR 和电容。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,一个问题,BQ33100是否只能执行自检查看超级电容器的 功能,而不运行学习周期,在哪里 和如何设置,任何规则应该遵循?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    学习周期结束后将在数周内执行。 学习不是必需的、但会随着时间的推移而影响准确度。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再问3个问题、如果我不使用 CHGLVL0/ CHGLVL1来调节输出电压,我应该研究的 Belows。

    1)学习如何进行?

    2)如果它工作,但在这种情况下电压不能调整,是否有任何警告会发出?  

    3)如果我们的外部电路板只有一个电压输出,我们选择了 BQ33100的 V CHG X 电压电平,但没有响应,是否会发出任何警告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 CHGLVL 引脚或智能电池信息(ChargingVoltage ()和 Charging Current ())

    电量监测计仍将指示故障(HLOW、HWARN、HFAIL)、具体取决于电量监测计估算电量水平时应使用最低电源和时间系统要求。

    此致、

    怀亚特·凯勒