This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电源路径逻辑/电平

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304390/bq24075-power-path-logic-levels

器件型号:BQ24075

嗨  

问题很简单、但我无法从数据表中确认。  

当 BQ24075上的 VIN 电压为5V 时。 电池正在充电(4.2V 锂离子电池)、输出电压为5.5V。  

当 VIN 被移除或低于5V 时、OUT 连接到电池。  

当 OUT 连接到电池时,OUT 电压不再被调节,而是随着电池电压下降,直到达到欠压限制?  

所以对我来说 Bq24075不是一个调节输出,而是一个5.5V 的上限输出,但会随着电池电压下降电压? 我是否需要额外的升压转换器来保持 BQ24075输出的5V 电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    当 OUT 连接到电池时,输出电压不再调节,并且随电池电压下降,直至达到欠压限制?  [/报价]

    是的。

    [报价 userid="585379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304390/bq24075-power-path-logic-levels "]所以对我来说 Bq24075不是一个调节输出,而是一个5.5V 的上限输出,但会随着电池电压的下降电压? 我需要一个额外的升压转换器来保持 BQ24075输出端的5V 电源轨?

    是的、你会的。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛