请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 嗨
问题很简单、但我无法从数据表中确认。
当 BQ24075上的 VIN 电压为5V 时。 电池正在充电(4.2V 锂离子电池)、输出电压为5.5V。
当 VIN 被移除或低于5V 时、OUT 连接到电池。
当 OUT 连接到电池时,OUT 电压不再被调节,而是随着电池电压下降,直到达到欠压限制?
所以对我来说 Bq24075不是一个调节输出,而是一个5.5V 的上限输出,但会随着电池电压下降电压? 我是否需要额外的升压转换器来保持 BQ24075输出的5V 电源轨?