This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305306/tps784-q1

Hello 支持团队
在 TPS78433QWDRBRQ1上、EN 为引脚7 (PIN6未连接)、而在 B 版 TPS78433QBWDRBRQ1上、EN 为引脚6 (引脚7未连接)。 数据表规定、相应的未连接引脚应连接至 GND 或悬空。 我能否在中创建单个布局(引脚6和引脚7)、或者我是否应该更好地创建两种封装?

提前感谢
贝尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beni,

    在这种情况下、"NC"意味着特定引脚未在内部连接、因此可以使用单一布局并将引脚6、7和8 (NC/EN、EN/NC 和 IN)连接在一起、而且 TPS78433QWDRBRQ1和 TPS78433都不会出现问题 B QWDRBRQ1。

    此致、

    凯尔西