This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:非隔离式降压设计补偿和滤波组件

Guru**** 1134600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP, TPS7H5005-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304963/tps7h5005-sep-non-isolated-buck-design-compensation-and-filter-components

器件型号:TPS7H5005-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H5001-SP

您好!

在非隔离式同步降压设计中是否有使用 TPS7H5005器件的参考设计?  90%的时间都能正常工作、但我需要一些关于补偿和电流检测滤波器组件的帮助。   

谢谢!
理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    有一个 适用于此器件的降压转换器计算器、您可以参考用于您的设计。

    如果您正在寻找一份通用原理图作为与之进行比较的起点、TPS7H5001-SP 提供了一个参考设计以及一个可用于 PSpice SIMPLIS 的降压基准原理图、它们在电气上可有效地帮助您使用 TPS7H5005-SEP 进行设计。  

    谢谢。

    莎拉