请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9081 给电路板加电并配置好芯片后、点击 SHUTDOWN、MON5和 MON6有大约1.9V 的连续电平。 当我断开连接的电源后、这个电平也存在、所以应该是来自 PFM 芯片的电平输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.