This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:是否符合 IEC 60950-1和 IEC 62368-1?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220A, UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304554/ucc21220-comply-with-iec-60950-1-and-iec-62368-1

器件型号:UCC21220

大家好、

我的客户需要在其终端设备上满足 IEC 60950-1和 IEC 62368-1、UCC21220和 UCC21220A 是否符合这2项认证?

BTW、我能否确认 DIN EN 61010-1和 GB4943.1-2011的进度? 数据表中的状态仍显示"已计划"。

此致、

查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    更新了:IEC60950-1和 IEC62368-1是系统标准、UCC21220可用于系统设计以满足这些标准。  我可以问一下您正在与哪些客户和 EE 合作吗?  

    关于认证、我们已完成 VDE 和 CQC。 最新的 CQC 标准是 GB 4943.1-2022、最新的 VDE 标准是  DIN EN IEC 60747-17、并且 UCC21220均通过了认证。  

    谢谢!  

    薇薇安