This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:关于采用两节18650锂离子电池串联的 BQ763905电池平衡器在 BQ25171-Q1设计中的必要性的查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305261/bq25171-q1-query-regarding-necessity-of-bq76905-battery-balancer-in-bq25171-q1-design-with-two-18650-lithium-ion-batteries-in-series

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76905

我正在尝试使用 BQ25171-Q1。 我打算串联两节18650锂离子电池。 根据运行场景、我的设计从电池中消耗高达1A 的电流、典型的工作场景是在100mA 附近。 我的设计是否需要 BQ76905电池平衡器? 虽然我承认拥有它将是有益的,但我有兴趣了解它是否是必不可少的和必要性的水平。

此致 JH Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朴智星

    如果电池平衡电路有必要、建议咨询电池制造商。  这在很大程度上取决于电芯、工作条件和负载。

    通常、我们不会在两节电池配置中使用电池平衡。