This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PPHV 上无电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300647/tps25750-no-voltage-on-pphv

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792

大家好、我还是一名大学生、因此我的知识是有限的。 我正在尝试设计一个将 TPS25750S 与 BQ25792配合使用的器件。 我们将所有东西都焊接在一起、发现 PPHV 似乎没有提供任何电压。 我们已检查 EEPROM 是否正确刷写、但我们不知道 TPS 是否从中读取了配置。 我还注意到、连接 USB 时 CSD8750IL 的外壳上有5V 电压。 这是否正常? 也许我们焊接的东西不正确? 我们的原理图是否有缺陷? TPS LDO 输出3V3、因此 EEPROM 肯定会通电。

我很抱歉,如果这是一个愚蠢的错误,或者我没有提供足够的信息。 这对我们的第一款器件是全新的、我们对于如何继续下去几乎没有什么想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benas、您好!  

    它用于什么类型的应用/设计? 我注意到您的原理图 PP5V (引脚28和29)已接地、该设计是否仅接收来自其他适配器/电源的功率?  

    LDO_1V5也缺少旁路电容(应与 LDO_3V3引脚相同设置)、如果未正确处理输出功率、则可能导致一些问题。  

    请参阅随附的 TPS25750S 原理图检查清单、我建议仔细查看以确保正确设置 PD 硬件: e2e.ti.com/.../6471.TPS25750_5F00_SCH_5F00_CHECKLIST.xlsx

    我还建议检查 I2Cm 线路、以查看 TPS25750在启动期间是否从 EEPROM 读取数据、如果能够看到流量、至少我们可以推断 PD 正在正确启动。 您可以使用 Saleae: https://usd.saleae.com/products/saleae-logic-pro-16等数字示波器捕获 I2C 流量。 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    这是一种仅受电方设计。 我今天稍后会尝试检查 I2C 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benas、您好!  

    进行检查、以确保连接的源适配器支持 PD (大于5V)、并且 TPS25750配置包含更高功率的灌电流 PDO (大于5V)以及 BQ 配置。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 TPS25750配置设置为当前仅要求5V 电压。 我已尝试将系统连接到笔记本电脑 USB 端口和 PD 充电器、但 PPHV 上没有电压。 芯片可以不使用普通充电器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benas、您好!  

    很抱歉、您可以使用常规充电器、超过5V 是指 PD 充电器通常可超过 USB 端口的5V 限制。  

    从原理图来看、似乎 ADCIN 1和 ADCIN 2直接连接到 GND。 这会将 TPS25750配置为在安全模式下启动、从而禁用灌电流路径、直到加载配置:  

    您是已将有效配置加载到 EEPROM 中、还是配置为空? 如果 EEPROM 中没有有效的 PD 配置、TPS25750将不会正确启动。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将配置加载到 EEPROM 中、可能是我们的配置参数错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benas、您好!  

    如果使用 应用程序自定义工具生成配置 、则配置参数应该不会出现问题。 您能否从工具中提供 JSON 文件、以便我最终快速查看该文件?  

    要查看 PD 是否正确引导、您可以 在 TPS25750引导时快速捕获 I2Cm 线路、以查看 PD 是否正确从 EEPROM 读取数据。 如果存在 I2C 流量、我建议使用 PD 分析器来捕获 CC 流量、并查看 TPS25750是否曾与连接的器件协商正确的协议。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    所以我有好消息和坏消息。 我们在新的电路板上解析了所有内容、并且 TPS 正常工作、因为我们得到了 PPHV 电压。 这是个好消息、我们的 CC 引脚电容器在第一个板上的焊接相当糟糕、因此可能就是问题所在。 不过、在测试过程中、我们似乎损坏了 BQ25792芯片。 SYS 和 BAT 都短接至地、而且 STAT LED 也在闪烁。 这款芯片是否可修复或者我们是否需要新的芯片?  

    谢谢!

    此致、

    贝纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benas、您好!  

    让我进入电池充电器团队、为 BQ25792提供额外支持。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benas、您好!

    如果 BQ25792 SYS 和 BAT 现在短接至地但之前不是、则需要新的 IC。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我是另一个学生、也在从事这个项目。 我刚刚发现 SYS 短路是由焊接不良的电容器(C19)引起的。 现在、我移除了 BQ25792 IC 并将其重新焊接到另一个空的 PCB 上以进行检查、SYS 似乎没有问题、但 BAT 中的短路仍然存在。 在我再次将其放在主 PCB 上之前、我想问什么会导致 BAT 短路、可以解决吗? 或者我们必须购买新的 IC?

    此致、

    多曼塔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domanatas:

    我建议购买新的 IC。

    此致、

    杰夫