This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS746-Q1 WCCA 如何评估输出电压的 WCCA

Guru**** 2531100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302068/tps746-q1-tps746-q1-wcca-how-to-evaluate-wcca-of-output-voltage

器件型号:TPS746-Q1

您好、

如何评估 TPS746-Q1输出电压的 WCCA。

您能举几个例子吗? 或者是否有任何技术文章可供参考?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    如果您使用的是固定 LDO 版本、您可以在数据表中查看总输出精度:

    如果您使用的是可调 LDO、则需要考虑外部反馈电阻器。  在现代 LDO 中、总输出精度通常由基准电压精度决定、因此在最坏情况分析中、您可以将基准电压容差设置为与总输出精度相同。  然后使用此应用手册作为容差分析的指南。

    https://www.ti.com/lit/an/snva112a/snva112a.pdf

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的支持。

    在您提供的链接文档中、第三页上的公式是否缺少水平线(分段符号)?

    并且客户担心

    1.内部 FB 电阻器的精度是多少?

    2.受温度影响的内部电阻值的范围是多少? 它是否比外部电阻器更稳定? 这两个值还在确认、而且我们没有具体的内部电路结构。

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    您用红色框表示的符号是整型符号。

    内部 FB 电阻器经过激光修整、可提供出色的精度。  基准电压决定了总输出精度。  外部反馈 LDO 的容差不包括在总输出精度规格中、因此使用外部反馈电阻器进行的分析将始终比使用内部电阻器的固定电压 LDO 具有更大的容差。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我不确定我是否正确理解了哪一个?

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    是这个:

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    有点奇怪的是、如何对电阻和电压求积分?

    谢谢

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    我的错、它不是一个积分。  经过进一步审查、看起来作者使用"S"符号来表示"灵敏度分析"。 因此、在此示例中、" Vout 相对于 R1的灵敏度等于- R2/(R1 + R2)"。

    谢谢。

    斯蒂芬