This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:UFP 端口的电源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814, TPS25814EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304673/tps25814-power-supply-for-ufp-port

器件型号:TPS25814

大家好、

我对 TPS25814 IC 有一些疑问。

1)。 什么可以连接到 UFF 端口?

2)。 UFP 端口是功耗端口还是电力输送端口?

3)。 我可以将摆动驱动器或接收器件连接到 UFP 端口吗?

4)。 如果我将平板电脑或手机连接到 DFP 端口、它会进行充电还是会为 UFP 端口供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    TPS25814EVM 旨在传递来自主机源(即笔记本电脑、PC)的数据、以模拟连接到 TPS25814器件的 Type-C 源 DFP 端口(J2)。  

    Unknown 说:
    1)。 什么可以连接到 UFF 端口?

    UFP 端口(J3)旨在连接到下游主机源设备(即笔记本电脑端口)。

    Unknown 说:
    2)。 UFP 端口是耗电端口还是供电端口?

    该端口为仅受电方(功耗)端口。  

    Unknown 说:
    3)。 我是否可以将挂起驱动器或接收器设备连接到 UFP 端口?

    UFP (J3)端口无法提供电源、任何纯接收 UFP 器件(例如 USB 拇指驱动器)都需要连接到 DFP 端口(J2)。  

    Unknown 说:
    4)。 如果我将平板电脑或手机连接到 DFP 端口、它会充电还是会为 UFP 端口供电?

    DFP 端口(J2)是一个仅5V 拉电流的端口、它将为连接到此端口的所有器件充电。 此端口还会路由至电路板上的 TPS25814器件、用于仿真仅 Type-C 源端口(与只能提供5V 电源和下游数据的 USB-A 端口类似)。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林