This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:TS 引脚禁用行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305310/bq25756-ts-pin-disable-behavior

器件型号:BQ25756
  1. 大家好、

如果通过0x01C 寄存器禁用 TS 引脚、则 每个温度下 ICHG 和 VFB_REG 始终为100%值?

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    是的、正确。 如果您禁用 TS 引脚、充电器将不 受热敏电阻或电阻网络测量的温度的影响

    此致、
    E·加洛韦