This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:电路负载问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305168/ucc28740-circuit-loading-problem

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TL431

您好!

我使用 WEBENCH 工具和数据表设计了一款采用 UCC28740的反激式转换器。 转换器运行良好、当我从输入连接200V 时、我可以从输出获取5V。 但是当我加载转换器时、虽然我应该能够将电路负载升至2A、但我可以将其负载至200mA 的最大值、然后电路会自动关闭。 此外、从我连接负载的那一刻起、即使是负载的轻微增加、也会导致输出电压迅速降低。 这样做的原因是什么? 我的电路设计图片如下所示。  

谢谢你。

变压器规格- NP;NAUX;NS = 152;20;6、LP=2.56mH

我还试图改变 RCS 并分别使用2.1-5.1-10欧姆,但它没有改变任何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enes、

    这种拓扑/控制器的控制变量是 CS、FB 和 VS。Webench 原理图并不是真正适合查看的完整原理图、但根据您提到的内容、更改 CS 不会产生任何影响、因此我建议仔细查看 FB 和光耦合器/TL431。 传输误差信号的光耦合器是否符合您的预期? 在改变负载时监控光耦合器电压/电流。

    此外、如需更多支持、请参阅 TI 参考设计库在此处搜索 UCC2870设计

    此致、

    史蒂夫