This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:什么做法"tPWmin1"和"tPWmin2"意思?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304632/ucc5350-q1-what-do-tpwmin1-and-tpwmin2-mean

器件型号:UCC5350-Q1

大家好、  

您能否确认一下下面中所示的"tPWmin1"和"tPWmin2"的理解是否正确?

  • tPWmin1" OUT 小于10%×VCC2时无响应";这是"OUT 引脚电压"低于 VCC2电压的10%(意味着 OUT 引脚处于低电平状态)时 IN+和 IN-引脚上的抗尖峰脉冲滤波时间"。  
  • tPWmin2"在 OUT≥90%×VCC2时无响应";这是"OUT 引脚电压"高于"VCC2电压的90%(意味着 OUT 引脚处于高电平状态)时 IN+和 IN-引脚上的抗尖峰脉冲滤波时间"。  

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    此规范与将通过栅极驱动器的"最小脉冲宽度"有关。 分别定义了最小正脉冲和最小负脉冲。

    我不知道为什么仅为最小正脉冲定义了最小值、为正脉冲定义了最大值。 我希望滤波器元件在两极具有相似的滤波特性。

    根据我的经验、25MHz 约为空载条件下可驱动的最高方波。 也就是说、40ns 脉冲可能是任一方向上都能可靠通过的最小脉冲。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    感谢您的答复。

    此规范与将通过栅极驱动器的"最小脉冲宽度"有关。 分别定义最小正脉冲和最小负脉冲。

    您能否确认 "负脉冲"和"正脉冲"是什么意思? 您是说它们用于参考 IN+/IN-上的输入信号吗?  

    我不知道为什么只有 A 最小值为最小正脉冲定义,而只有 A 最大值为正脉冲定义。 我希望滤波器元件在两极具有相似的滤波属性。

    数据表中显示 tPWmin1和 tPWmin2参数使用"输出端<10%×VCC2无响应"或"输出端× 90%≥VCC2无响应"进行分隔。 您是说 tPWminx 规格与输出电压状态有关吗?

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ochi-San:

    负脉冲、我是说以输出为基准。 也就是说、一个输入可创建一个具有短低脉冲的高电平输出、例如 IN+上的90%占空比 PWM 以及 IN-保持低电平。  

    我所说的窄正脉冲、是指生成具有短高脉冲的输出的输入、例如占空比为10%的方波:  

    根据定义、负脉冲与正脉冲取决于初始输出状态。 但两个极性的最短脉冲时间应相同。 它们都等于相同的带宽。

    此致、

    肖恩