This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075输出电压/电流、采用 VIN 和 VBAT 电源

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304168/bq24075-bq24075-output-votlage-current-with-vin-and-vbat-supply

器件型号:BQ24075

在我的应用中、Vin =Vusb=5V 用于为电池充电(1节、4.2V、1000mA)
如果深度放电或电池电压较低、系统应以 Vbus 电源运行

根据数据表、以下情况下提供的输出电压为5.5V、输出电流为4.5A  


1) wtih vin=5.V、Vbat=0V (无电池)持续 Vout 和 Iout 将是什么
2) wtih VIN=5.V、Vbat=2.5V (深度放电电池)持续 Vout 和 Iout 是多少
3) wtih vin=0.V、Vbat=4.2V (充满电的电池)连续的 Vout 和 Iout 是多少

4) wtih vin=5.V、Vbat=4.2V (充满电 的电池)连续的 Vout 和 Iout 是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    感谢您联系 E2E。 这是一个很好的问题。

    请记住、要在 I_OUT 处获得4.5A 电流、那么必须满足几个条件。 首先、IC 需要处于 DPPM 模式。 充电电流和系统负载电流之和超过最大输入电流的应用。 当 V_OUT 下降至 V_DPPM 时、IC 随后进入 DPPM、充电电流会随着 I_OUT 电流的增加而减小、以保持系统输出。 在 DPPM 模式下、如果充电电流降至零、并且系统负载增加到超过编程的输入电流限值、V_OUT 将进一步降低。 当 V_OUT 降至 V_BSUP1以下时、电池开始补充系统负载。 您基本上使 P_IN + P_bat 进入 P_OUT。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:
    我知道4.5A 电流是输入电源电流和电池放电电流之和。  
    我无法  在数据表中找到 V_BSUP1?

    在我们的应用要求中、

    VIN 将为5V/1A、电池为4.2V/VIN 1000mA

    1)电池充电器应在为电池独立充电的同时为系统供电。


    2) 如果蓄电池深度放电或缺失或有缺陷,则 Vin 不应下降

    3)电池充电器应能够为深度放电电池充电

    4)当 Vin=5V/Vin 500mA 连接到电池充电器时 ,使用深度放电的电池,充电 IC 应该能够给电池充电,并从电池提供浪涌电流来开启系统

     BQ24075是否 足以满足我的上述 4要求、或者您可以推荐合适的器件
    注意:在电池充电器的输出端、我们具有升压转换器来为整个系统提供5V/4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    只有几个要点……

    1)电池充电器应在为电池独立充电的同时为系统供电。

    只要 P_IN 足以为 P_SYS 和 P_BAT 供电、情况就会如此。 (例如、如果 I_SYS 为~600mA、那么 I_BAT 将为~400mA)

    2) 如果蓄电池深度放电或缺失或有缺陷,则 Vin 不应下降

    只要 SYS 上的负载不超过输入电流、就会如此。

    3)电池充电器应能够为深度放电电池充电

    这是对的。

    4)当 Vin=5V/Vin 500mA 连接到电池充电器时 ,使用深度放电的电池,充电 IC 应该能够给电池充电,并从电池提供浪涌电流来开启系统

    IC 应该能够为电池充电并为系统提供电流。 此时电池不会执行任何操作。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛