This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301389/bq25619-bq25619

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ27427

您好!

我们在电池充电中使用了 BQ25619。 现在、我们无法对电池充电、下面附上示意图。 有人能仔细研究一下吗?

谢谢。

杰伊·卡查


e2e.ti.com/.../0004_5F00_POWER-SUPPL.pdfe2e.ti.com/.../0005_5F00_FUEL-GUAGE-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我的原理图审阅如下:

    1.请正确偏置 TS 管脚以确保正确充电。 目前它似乎 TS 偏置在85.2%的 REGN 暂停充电。 请在 T2和 T3之间偏置完全充电电流和完全充电电压。 您可以使用一个大小约为 REGN 53%的固定电阻分压器。

    2.请下拉 CE/引脚以启用充电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    非常感谢您的评论。 关于第二条评论、我已经将控制权交给 MCU、以使 CE 引脚驱动为低电平、现在是否可以或使其为低电平、而无需将其提供给 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    驱动 CE/低电平并设置 CHG_CONFIG 位= 1将启用充电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!
    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我的脑海中还有另一个问题。 请查看下图、我已将 TS 从充电器 BQ25619连接到电量计 BQ27427的 BIN 引脚、如果 TS 偏置53%、则电压为2.5V、BIN 引脚的绝对最大额定值为2.3V、这是否会影响电量计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    通常、如果对引脚施加高于绝对最大额定值的电压、"超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。 绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 如果超出建议运行条件但处于绝对最大额定值范围内、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能性和性能并缩短器件寿命。"

    但是、我在充电器上工作时不知道监测计的具体细节。 请打开一个新主题、询问电量监测计团队并将其标记为已关闭。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔