This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:关于频率、测试条件和图形

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303690/ucc2895-about-frequency-test-condition-and-graph

器件型号:UCC2895

您好!

感谢您在以下主题中的支持。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296011/ucc2895-frequency?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A460063#

我还有其他问题。 感谢您的支持。

1)您回答"频率的变化是基于温度的变化,并且表明25°C 的变化可能会随温度的变化而增加+/- 2%。

频率因工艺和生产方面的差异而异。   这种变化是由于比较器 阈值、基准、延迟等导致的"、但是您是否正确地认识到这些因素同时与 fosc 的" f 系数"和"频率总变化"有关? 如果存在与上述两种变体相关的其他因素、请告知我。

2)在频率总变化的测试条件中描述的"跨线路、过温"表示什么具体条件?

3)是否有图形显示环境温度变化导致的频率变化?

4)数据表第10页中所述的 EAOUT 的温度特性是否会影响振荡频率?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将把您的问询转发给产品工程部门以获取支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike San:

    感谢您的支持。

    我期待听到结果。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    "‘总频率变化"规格描述了器件在环境温度发生变化时可能显示的频率变化。

    除了环境温度、此测试没有特定的测试条件、因为设计规定了该条件。 下面所示的汽车类/Q1版本数据表指明了这一点。

    遗憾的是、我们没有可用于发布的频率与环境温度变化之间关系图。

    与"EAOUT 至斜坡失调电压"类似、平均而言、fOSC 随着温度的升高而降低、但两者没有直接关系。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin-San:

    感谢您的支持。

    让我再次确认测试条件中的"在线"情况。

    明白过线是电源电压在10V 和16.5V 之间时、我的理解是否正确?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    是的、正确。

    此致、

    奥斯汀