This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:频率设置和结果

Guru**** 2385170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302381/tps62130a-q1-frequency-setting-and-result

器件型号:TPS62130A-Q1

我将开关频率设置为2.5MHz。

但为什么在我的测量中最大开关频率仅为1.56MHz。

对于可变开关频率、我如何计算饱和?

我的条件:

VIN=8V、Vout=1.09V、Iout=2.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维奥拉!

    该器件具有如此宽的频率。 请参阅 DS 中的下图。

    我建议您直接选择2.2uH L 和22uH Cout。 该解决方案已经过很多验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道如何计算频率@Vin=8V、Vout=1.09V 吗? 是否有任何阴谋可以分享?

    从数据表中可以看出、占空比将大于20%。

    但从我的 EVM 板测试来看、是16%@Vin=8V、 Vou=1.09V、Iout=2.6A、L=2.2uH

    为什么占空比可以低于20%?

    谢谢你。

    Br、

    小提琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,维奥拉!

    占空比基本上由 Vout/Vin 决定。 它还由负载决定、因为 RDS_ON 和电感器 DCR 会导致一定的 IR 压降、但这些因素并不重要。

    我们没有这样准确的公式。 但您可以使用1.56Mhz 作为典型值来指导您的电感器设计、它没有任何风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    尽管数据表中的公式显示最小占空比为20%、但不考虑 RDS_ON 和电感器 DCR 导致的 IR 压降...  

    如果考虑这个因素、占空比将低于20%、对吧?

    谢谢你。

    Br、

    小提琴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    即使我们没有考虑它会下降,1.09/8仍然低于20%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这就是我的困惑。 因为数据表中显示"为限制开关损耗、保持了大约80ns 的绝对最短导通时间"。

    公式为 TON =Vout/Vin*400ns=>Vout/Vin 将超过20%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola、

    您的方程式是正确的。

    但是、当触发最小导通时间时、导通时间公式不适用。

    触发最小导通时间后、器件将降低频率以确保输出电压稳定。