This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:请查看原理图

Guru**** 2594430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300420/lmr50410-q1-please-review-the-schematic

器件型号:LMR50410-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LMR50410-Q1绘制了原理图。 您能否查看该原理图?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    原理图看起来正常。 但客户的 EE 是什么、Vin 范围是什么? 如果 Vinmax=36V、则应用额定电压较高的电容器替换 C2、C3。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    我将会由于不活动而关闭该主题帖。 如果你仍有问题、可以重新打开或启动新的线程。  

    谢谢你。