This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845:结至顶部热阻

Guru**** 2846520 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845, UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305011/tl2845-junction-to-top-thermal-resistance

器件型号:TL2845
主题中讨论的其他器件: UC2845

您好、

我们没有  在 TL2845数据表中提供结至外壳(顶部)热阻或结至顶部特性参数?

我能否仅使用 UC2845数据表上的数据?  

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma,

    与 TL2845相比、UC2845的热阻抗很接近、但似乎略高。 根据这篇 E2E 文章、以下是采用 D 封装的 TL2845的热阻抗

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值)

    82.1

    结果-θ JC、顶部(标准数据表值)

    38.3

    结果-θ JB (标准数据表值)

    38.1

    结果-Ψ JT (标准数据表值)

    6.6

    结果-Ψ JB (标准数据表值)

    37.7

    此致、

    史蒂夫