Other Parts Discussed in Thread: LM2611
您好!
我们需要使用 LM2611转换器在输出电压启动过程中提供一些延迟、以便进行+5V 至-5V 的转换。 为了提供延迟、我们使用了 RC 网络。 我们已将1M 和33nF RC 网络连接到关断引脚(SHDN 引脚)、以提供大约10ms 的延迟。
下面是供您参考的原理图。

在测试时、我们发现关断引脚上的电压始终为1.23V (针对 SHDN 引脚上的1.5V 计算出 RC)、因此输出电压为零。 我也尝试了使用500K 和66nF RC 电路组合、发现 SHDN 引脚上的电压相同(1.23V)。
如果我将 SHDN 引脚直接连接到 VCC 引脚、则输出电压为-5V、符合预期。
那么、请建议 SHDN 引脚的 RC 网络电路是否正常? 另外、如果需要对启动延迟进行任何修改、请提供建议。
谢谢。