This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564252:低电流时效率曲线具有微小缺口

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302199/tps564252-tiny-notch-in-efficiency-curve-at-low-currents

器件型号:TPS564252

您好!

我已经使用器件 XTPS564252DRLR (TPS564252的预量产版本)进行了定制设计。 到目前为止、一切都运行良好(请参阅附录中的原理图)。  此外、电子保险丝 TPS259824LNRGE 位于降压转换器的前面。

然后、我测量了 U_IN 的效率曲线、使其等于9V、12V 和15V (删除了 L304、以避免出现此情况)。 我注意到、输入电压越高、在较低的电流下陷波/干扰越大(请参阅下图)。 降压转换器的这种正常行为是否正常、或者还有其他什么原因?

非常感谢您提供的任何建议。

此致、

扬尼克

原理图:

效率曲线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick 您好、

    感谢您的联系!  

    实际上、我们使用 TPS564252 (不是 XTPS564252)提高了从 DCM 到 CCM 过渡的效率性能。 如果需要提高 性能、可以尝试使用 TPS564252。

    谢谢、请告知我们您的任何担忧!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我将在拥有最新的 TPS564252后立即检查这一点。 然后、我将在此处发布结果。

    此致、

    扬尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick 您好、

    当然、在查看 TPS564252后如果您有任何问题、请告知我们。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以确认、实际生产的芯片上没有小槽口(器件型号前面没有"X")。
    感谢您发送编修。

    此致、

    扬尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick 您好、

    欢迎。 电源小知识 如有任何进一步的问题、请随时告知我们。 我将首先关闭该主题。

    BRS

    卢西亚