This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:有源输出放电

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305135/tps62a01-active-output-discharge

器件型号:TPS62A01

大家好、

有源输出放电的触发器是什么?  

如上所述 、当 VIN 和 EN 降至2.3V 以下时、它们是否会放电?  

此致、  

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    只要器件关闭、就应触发有源输出放电、例如 EN 变为低电平(下降时小于0.4V)、或触发 UVLO 或热关断。

    此致、
    路易