This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3554:原理图检查

Guru**** 2649585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303929/lm3554-schematic-check

器件型号:LM3554

大家好、

可以帮助检查此原理图是否有任何问题或建议吗? 感谢您的帮助并向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ,您,D1引脚、使用除1 μ F 外的相关函数,如果电源为5V,、则可以直接连接 IN 和 SW、而不使用电感器 μ H、因为这对于 LED 正向电压足够了。

    谢谢!